对象的父级

下表显示了
FactoryTalk View SE
中给定对象的父级。
对象
Parent
Application
Application
Display
Application
Folder
TagDB 或 Folders
Folders
Folder
Tag
1
TagGroup
TagDB
Application
TagGroup
Application
1.如果 Tag 对象从 TagDB 对象返回,则父对象为
空
。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal