OLE 对象

OLE 表示对象链接与嵌入。此功能允许从其他应用程序获得可视输出,并将其集成到图形画面中。以此方式处理的对象称为 OLE 对象。此类对象的示例包括图表、电子数据表,以及由支持 OLE 的应用程序创建的文本。
链接和嵌入对象与简单的粘贴操作不同,因为对象能够
记住
创建它的应用程序。可以使用即时编辑在图形中编辑 OLE 对象。
编辑完成后,在图形画面中此对象以外的任何地方单击鼠标关闭应用程序。图形画面中的对象会反映所作的任何更改。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal