编辑嵌入式对象的链接

使用
编辑
菜单中的
链接
选项,编辑选定链接对象的链接。列表框显示为选定对象指定的源应用程序、类型和更新选项。
要编辑嵌入式链接对象的链接:
  1. 在
    FactoryTalk View Studio
    的
    图形
    编辑器中,选择对象,然后选择
    编辑
    >
    链接
    。
  2. 在
    链接
    对话框中,对对象链接进行所需更改。如果对象拥有多个链接,则单击其中一个链接进行编辑。
  3. 更改完成后,单击
    关闭
    保存所作更改并退出。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal