更改 OLE 对象的图标

可以使用
更改图标
对话框更改图标来表示已选定要插入的 OLE 对象。
要更改 OLE 对象的图标:
  1. 在
    插入对象
    对话框中,选中
    显示为图标
    复选框,然后单击
    更改图标
    。
  2. 在
    更改图标
    对话框中,选择
    当前
    、
    默认
    或
    来自文件
    指示要用作图标的选项。
  3. 如果选择
    来自文件
    ,请单击浏览按钮
    (...)
    以查找并选择图标。
  4. 单击
    确定
    ,返回至
    插入对象
    对话框。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal