“动画”对话框 -“OLE 动词”选项卡

下表显示了该选项卡中的选项。
选项
描述
表达式
指定将在运行时计算为
True
(任何大于 0 的值)或
False
(0) 的标签名称或表达式。表达式是可以返回值的数学或逻辑等式。它可包含标签名称;常量;数学、关系、逻辑和位运算符;以及报警函数。标签名称可用作表达式。
OLE 动词
单击“向下箭头”显示可用于当前所选 OLE 对象的 OLE 动词。如果表达式求值为 True,将运行此动词。
安全
OLE 动词动画的默认安全码是星号 (*),这意味着运行图形的任何人都可以激活动词。要限制激活动词的人员,例如要设置安全等级,以便只有操作员主管才能编辑嵌入式电子数据表,则为其选择另一安全码。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal