插入 OLE 对象

“对象”菜单中的“OLE 对象”项用于将其他应用程序(如电子数据表程序)创建的对象插入当前图形画面。您还可以插入新的对象。新对象的格式将为应用程序提供的格式,但是没有内容。
可以嵌入或链接对象。要在图形画面内编辑已嵌入或链接的对象,请双击该对象。此操作会激活对象的源应用程序。当您将对象链接至其源文件时,已链接的对象中将反映源文件中所做的更改。
要插入 OLE 对象:
  1. 在
    图形
    编辑器中,选择
    对象
    >
    OLE 对象
    。
  2. 拖动鼠标,并按照对象的大致大小和位置绘制矩形。
  3. 在
    插入对象
    对话框中指定是否想要创建新的对象或从文件中创建对象。
    • 如果单击
      新建
      ,则单击
      对象类型
      列表中的向下箭头滚动列表,找到要插入的新对象的类型。
    • 如果单击
      从文件创建
      ,则在
      文件
      字段中键入文件的路径和名称,或单击该字段下方的浏览按钮
      (...)
      找到要插入的 OLE 对象。
  4. 对于新的或现有的文件,如果想要在运行时将该对象显示为图标,请选中
    显示为图标
    复选框。如果选中此复选框,则您可以单击
    更改图标
    以打开
    更改图标
    对话框并选择一个图标。
  5. 完成 OLE 对象的设置后,单击
    确定
    将其插入到画面中。
    小贴士:
    右键单击 OLE 对象可显示对象可用选项的上下文菜单。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal