设置 OLE 动词动画

“动画”菜单上的“OLE 动词”选项可用于使用 OLE 动词为 OLE 对象添加动画。为此,需设置一个表达式,在表达式计算值为 True 时,激活指定的 OLE 动词。可用的动词取决于所选的对象。此命令仅适用于 OLE 对象。
要设置 OLE 动词动画:
  1. 在
    图形
    编辑器中,右键单击
    OLE
    对象,然后单击
    动画
    >
    OLE 动词
    。
  2. 在
    动画
    对话框
    OLE 动词
    选项卡的
    表达式
    字段中,键入在运行时计算为 True 或 False 的标签名称或表达式。非零值表示 True,零值表示 False。
    还可以单击
    标签
    以浏览标签,或单击
    表达式
    打开
    ExpressionEditor
    以创建一个表达式。
  3. 如果要限制激活动词的人员,则为对象指定安全码。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal