关于链接或嵌入式对象的动画

可以将动画附加到链接的或嵌入式对象,方式与附加到图形画面的其他对象相同。例如,可将可视性动画附加到电子数据表,然后使用按钮在单击时显示或隐藏电子数据表。例如,这可用于显示一个由 OLE 应用程序生成的换班汇总报告,该报告只需在换班开始时供操作员使用。
对象可用的或适合的动画类型取决于对象的类型和使用方式。
还可以将 OLE 动词动画附加到链接的或嵌入式对象。通过启动与之相关联的动词之一,即可激活 OLE 对象。例如,可以在图形画面中嵌入视频对象,然后设置 OLE 动词动画,以便在与动词动画相关联的表达式计算值为 True 时,将会播放视频。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal