“属性”对话框的“电子签名”选项卡

使用图形对象
属性
对话框的
电子签名
选项卡配置电子签名功能,以控制和记录操作员的操作。
电子签名
选项卡的选项对于以下图形对象是通用的:
  • 按钮
    • 保持型按钮
    • 锁定型按钮
    • 多态型按钮
    • 互锁型按钮
    • 增减型按钮
  • 高级
    • 控件列表选择器
    • 导向控件列表选择器
下表显示了
电子签名
选项卡中的选项。
选项
描述
需要电子签名
打开电子签名功能以控制和记录操作员操作。
允许空白注释
在操作员或批准者执行操作时允许空白注释。
显示确认消息
在操作员或批准者执行操作时显示确认消息。
选中此复选框,然后编辑确认消息。
插入变量
在确认消息中插入一个变量类型。设置嵌入式变量后,语法会显示在“确认”字段中。在运行时,它会作为确认消息的一部分进行读取。
需要重新验证
操作员在执行操作时需要密码。
需要连署签名
要执行操作,需要由其他人员进行身份验证。
授权组
列出 FactoryTalk Security 中的所有组。选定组的所有成员均可作为该对象的主管。
无需向“运行时安全”添加“授权组”。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal