创建互锁型按钮

互锁型按钮是具有相同控制标签的一组按钮。这些按钮共同作用,功能非常类似于汽车音响上的电台选择按钮:按下其中一个按钮将取消其他按钮,并作出新选择。尽管互锁型按钮起着组的作用,但一次只能将一个互锁型按钮添加到屏幕上。
当操作员按下互锁型按钮时,应用程序将按钮的值发送到数据源,并突出显示选定的按钮。
重要提示:
请勿将这些按钮用作紧急停止按钮。紧急停止按钮必须采用硬接线。
要创建互锁型按钮:
  1. 在
    图形
    编辑器中,单击
    对象
    >
    按钮
    >
    互锁型
    ,或在工具栏中单击互锁型按钮图标。
  2. 拖动鼠标,在按钮的大致目标位置绘制一个大致大小的矩形。
  3. 在
    互锁型按钮属性
    对话框中,指定按钮外观、按钮值及其标签。
    小贴士:
    只要数据源中的值与按钮值相同,互锁型按钮就一直保持突出显示。所以,除非为两个或多个互锁型按钮分配相同的值,否则任何时刻组中只有一个按钮处于激活和突出显示状态。
    可使用单个互锁型按钮来设置值。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal