创建多态型按钮

如果您希望操作员能够用单个按钮显示和选择多个选项时,请使用多态型按钮对象。多态型按钮通过显示反映不同状态的不同颜色、标题或图像来指示过程或操作的当前状态。
每次当操作员按下按钮时,应用程序就会将下一状态的值发送到数据源。当按钮处于其最后配置的状态时,按下该按钮将使按钮更改为其第一个状态,并写出第一个状态值。
重要提示:
请勿将这些按钮用作紧急停止按钮。紧急停止按钮必须采用硬接线。
要创建多态型按钮:
  1. 在
    FactoryTalk View Studio
    的
    图形
    编辑器中,选择
    对象
    >
    按钮
    >
    多态型
    ,或在工具箱中单击多态型按钮图标。
  2. 拖动鼠标,在按钮的大致目标位置绘制一个大致大小的矩形。
  3. 在
    多态型按钮属性
    对话框中,指定按钮外观、状态更改方式及其标签。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal