创建控件列表选择器

使用控件列表选择器从列表中选择流程或操作的状态。该列表会突出显示以显示当前状态,并且操作员可通过滚动列表来选择不同的状态。分配给选定状态的值会写入数据源。
选定了控件列表对象时,操作员可以使用键按钮或小键盘或外部键盘上的箭头键和 Enter 键浏览列表和选择状态。按键按钮也可以直接链接到控件列表选择器,这样,无论是否选中控件列表控制器,按键按钮都能起作用。
要创建控件列表选择器:
  1. 在
    FactoryTalk View Studio
    的
    图形
    编辑器中,选择
    对象
    >
    高级
    >
    控件列表选择器
    。还可以单击工具箱中的控件列表选择器图标。
  2. 拖动鼠标,并按照对象的大致大小和位置绘制矩形。
  3. 在
    控件列表选择器属性
    对话框的各选项卡中,指定选择器的外观、标签、自动重复设置,以及是否使用 Enter 键握手。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal