创建导向控件列表选择器

导向控件列表选择器可用于从过程或操作的状态列表中进行选择。该列表会突出显示以显示当前状态,并且操作员可通过滚动列表来选择不同的状态。
对象可以由操作员直接控制,也可以由可编程控制器等设备远程控制。操作员或控制器可滚动浏览列表以选择不同状态或显示可见状态的不同组。对象可配置为向数据源写入选定状态的值、列表顶部位置的状态值以及列表上所有可见状态的值。如果要写入对象的所有可见状态,则数据源必须是一个直接引用数组标签,并且其长度与列表的可见状态数匹配。此类数组标签的语法取决于所使用的 RSLinx OPC 服务器。
选定了导向控件列表对象后,如果对象是操作员控制的,则操作员可以使用键按钮或小键盘/外部键盘上的箭头键和 Enter 键浏览列表并选择状态。键按钮也可以直接链接到导向控件列表选择器,这样,无论对象是否具有输入焦点,键按钮都能起作用。
要创建导向控件列表选择器:
  1. 在
    FactoryTalk View Studio
    的
    图形
    编辑器中,选择
    对象
    >
    高级
    >
    导向控件列表选择器
    。
  2. 拖动鼠标,在对象的大致目标位置绘制一个大致大小的矩形。
  3. 在
    导向控件列表选择器属性
    对话框中,指定选择器的外观、选择器是采用远程控制还是由操作员控制、选择器的状态和连接,以及是否使用 Enter 键握手。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal