创建保持型按钮

使用保持型按钮对象创建在两个值之间切换的按钮。此类按钮对于更改机器或过程中的设置很有用,但不适用于启动机器或过程。
保持型按钮在首次被按下时会向数据源发送一个值,再次按下并释放后会发送第二个值。
重要提示:
请勿将这些按钮用作紧急停止按钮。紧急停止按钮必须采用硬接线。
要创建保持型按钮:
  1. 在
    FactoryTalk View Studio
    的
    图形
    编辑器中,选择
    对象
    >
    按钮
    >
    保持型
    ,或在工具箱中单击保持型按钮图标。
  2. 拖动鼠标,在按钮的大致目标位置绘制一个大致大小的矩形。
  3. 在
    保持型按钮属性
    对话框中,指定按钮外观、状态更改方式及其标签。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal