创建增减型按钮

在运行时,操作员可以使用增减型按钮来增加或减小标签的值。增减型按钮可以设置为按整数或浮点数来更改值。用户可以组合使用两个增减型按钮来创建一个增加/减少控件。
要创建增减型按钮:
  1. 在
    FactoryTalk View Studio
    的
    图形
    编辑器中,选择
    对象
    >
    按钮
    >
    增减型
    ,或在工具箱中单击增减型按钮图标。
  2. 拖动鼠标,在按钮的大致目标位置绘制一个大致大小的矩形。
  3. 在
    增减型按钮属性
    对话框中,指定按钮的外观、标签以及是否使用自动重复。
    小贴士:
    设置数字显示对象来显示增减型按钮的值连接值。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal