创建锁定型按钮

使用锁定型按钮对象可创建锁定和解锁状态的按钮。此类按钮对于启动机器或过程很有用。
例如,当希望值控件在可编程逻辑控制器 (PLC) 中启动某个过程,并保持设定状态直到过程完成时,可使用锁定型按钮。如果 PLC 的程序较长或扫描时间较长,也可以使用锁定型按钮。
重要提示:
请勿将这些按钮用作紧急停止按钮。紧急停止按钮必须采用硬接线。
要创建锁定型按钮:
  1. 在
    FactoryTalk View Studio
    的
    图形
    编辑器中,选择
    对象
    >
    按钮
    >
    锁定型
    ,或在工具箱中单击锁定型按钮图标。
  2. 拖动鼠标,在按钮的大致目标位置绘制一个大致大小的矩形。
  3. 在
    锁定型按钮属性
    对话框中,指定按钮外观、按钮解锁方式及其标签。
    小贴士:
    使用握手连接可指示程序已读取值连接。
    锁定型按钮在按下时将向数据源发送一个值,并保留此值,直到通过握手连接复位。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal