为导向控件列表选择器设置连接

若要与可编程控制器等网络设备相连,导向控件列表选择器可使用标签或表达式。可在“属性”对话框的“连接”选项卡中设置这些标签或表达式。
导向控件列表选择器具有七个用于发送和接收数据的标签:
  • 值
    标签,用于接收当前选择的状态的值。可以使用该值触发操作,例如,将电机的速度设置为低、中或高。
  • 指示器
    标签,用于在导向控件列表选择器正在被远程控制(例如由网络设备控制)时选择列表中的条目。
  • 远程访问
    标签或表达式,决定导向控件列表选择器是由操作员操作还是采用远程操作(例如由网络设备操作)。
    如果远程访问标签的值为零或者未分配远程访问标签,则操作员可以在列表中选择状态。如果远程访问标签的值不为零,则选定状态由指示器标签或表达式的值决定。
  • 顶部位置
    标签,用于在列表滚动时接收列表中首个条目的状态值。
  • 可见状态
    标签,用于在列表滚动时接收列表中所有可见状态的值。标签必须支持数组,而且数组中所含元素的数量必须与导向控件列表选择器中可见条目的数量相同。
    例如,如果导向控件列表选择器具有 5 种可见状态,并且通过
    FactoryTalk Linx
    将状态值写入了网络设备地址 N7:0 到 N7:4,则“可见状态”标签应当是带有以下地址的数组标签:
    ::[RSLinx Device Shortcut ]N7:0,L5
    其中,L5 表示标签向数组中的五个地址写入值。
  • Enter
    标签,允许网络设备在对值标签执行写入操作后确认所做的选择。Enter 标签置位的时间与在“计时”选项卡中指定的时间相同。
  • Enter 键握手
    标签或表达式,用于通过在“计时”选项卡中指定的“握手复位类型”选项来复位 Enter 标签。
要为导向控件列表选择器设置连接:
  1. 在画面中,双击选择器以打开其
    属性
    对话框。
  2. 单击
    连接
    选项卡。
  3. 如有必要,可为连接分配标签或表达式。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal