“导向控件列表选择器属性”-“状态”选项卡

下表显示了
导向控件列表选择器
属性中的选项。
选项
描述
选择状态
单击要为其设置属性的状态。
值
键入用于每个状态的整数值。访问权限非“无”的状态的值必须唯一。访问权限为“无”的状态的值无需唯一。
下表显示了
导向控件列表选择器
属性中
标题
下的选项。
选项
描述
标题
键入状态文本。文本显示在对象的表面,以通知操作员对象的含义或当前的状态。还可以指定要包含在标题中的变量。
插入变量
从列表中,选择要插入到标题中的变量类型。在对话框中,指定变量的详细信息。
标题颜色
此框显示标题的当前文本颜色。单击可选择其他颜色。
标题背景色
此框显示标题的当前背景色。单击可选择其他颜色。如果标题背景样式为透明,则应用程序不会使用这个标题背景色。
标题闪烁
如果要求标题在运行时闪烁,请选中此复选框。标题会每秒闪烁两次。
标题背景样式
单击向下箭头,然后单击“纯色”或“透明”,以指定对象的背景样式。如果选择“透明”,则对象背景不会被填充,后面的对象会显示出来。
对齐
单击按钮以指定标题在对象上的位置。
下表显示了
导向控件列表选择器
属性中
访问
下的选项。
选项
描述
操作员和远程
操作员和控制器均可选择状态。这是默认值。
操作员
只有操作员可以选择状态
远程
只能远程选择状态。
None
无法选择状态。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal