为导向控件列表选择器设置握手

当操作员按下 Enter 键时,应用程序会将一个值写入数据源。使用 Enter 键握手可在特定时段内为数据源保存值,以确保会在操作员向值标签发送新值前读取该值。
握手标签和设置的交互方式
如果未分配 Enter 标签,则不会发生握手。
如果分配了 Enter 标签,则在操作员按下与导向控件列表选择器相关的 Enter 键时,会发生以下情况:
  1. Enter 键控制延迟选项的定时器开始计时。当时间到期后,Enter 标签会设置为 1。
    如果“握手复位类型”设置为“非零值”,则要将 Enter 标签设置为 1,在“Enter 键控制延迟”过期的时候 Enter 键握手标签必须为 0。
  2. 定时器会开始记录 Enter 键握手时间和 Enter 键保持时间。
  3. 如果已分配 Enter 键握手标签,则 Enter 键标签会一直保持其设置,直到 Enter 键握手时间到期或由 Enter 键握手控件复位(以先发生者为准)。
    如未分配 Enter 键握手标签,则 Enter 标签会一直保持其设置,直到 Enter 键保持时间到期。
  4. Enter 标签会复位为 0。
握手复位类型选项的工作方式
Enter 键握手标签按如下方式复位 Enter 标签:
  • 非零值
    在 Enter 键握手标签为非零值时复位 Enter 标签。
  • 零到非零转换
    在 Enter 键握手标签从零转换为非零值时复位 Enter 标签。
在 Enter 标签复位为 0 前,操作员可以向图形画面中的其他对象提供输入。
如果操作员对 Enter 标签尚未复位的对象按下了 Enter 键(使用键、外部键盘或小键盘),则诊断记录中会记录一条错误。
如果图形画面关闭,则 Enter 标签会复位为 0,并且所有握手计时也会被复位。
要为导向控件列表选择器的按钮设置握手
  1. 在画面中,双击选择器以打开其
    属性
    对话框。
  2. 单击
    计时
    选项卡。
  3. 指定 Enter 键要使用的握手设置。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal