示例:使用导向控件列表选择器

  1. 创建一个具有 10 种状态的导向控件列表选择器。调整对象的大小,以便显示 5 个状态。
  2. 在“状态”选项卡上设置不同状态的访问权限——部分为“操作员和远程”、部分为“仅操作员”,部分为“仅远程”,部分为“无”。
  3. 在“通信”选项卡,设置模拟量标签的值连接、指示器连接和远程访问连接。
  4. 设置模拟量标签的“可见状态”连接或顶部位置连接。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal