“导向控件列表选择器属性”-“连接”选项卡

下表显示了
导向列表选择器
属性的
连接
选项卡中的选项。
选项
描述
值
为此控件分配一个标签。打开包含导向控件列表选择器对象的画面时,如果由操作员控制列表,则应用程序将读取值连接以确定要选择的状态。在其他情况下,应用程序均不会读取值连接。当操作员选择有效状态时,如果已分配导向控件列表选择器的值标签,则会将状态值写入值标签。
如果远程控制列表,则无需分配值标签。远程控制器将使用“指示器”标签来选择状态。当选择了有效状态时,如果已分配导向控件列表选择器的值标签,则会将状态值写入值标签。
  • 如果选择了“点击回车写入”(“常规”选项卡中),则应用程序不会写入值标签,直到操作员选择状态并按下 Enter 键。
  • 如果未选中“输入时写入”,则应用程序会在选择某一状态时立即写入值标签。Enter 和 Enter 键握手控件会被忽略。
指示器
可为该连接分配标签或表达式。远程控制列表时,此标签用于选择列表中的状态。
远程访问
此标签决定由操作员还是远程控制器选择导向控件列表选择器中的状态。如果为此连接分配标签或表达式,则如果标签或表达式的值不为零,将远程控制对象。如果未分配“远程访问”或其值为 0,则由操作员控制对象。
顶部位置
可为该连接分配标签。每当列表滚动时,列表中顶部可见状态的值将写入此标签。
可见状态
为此连接分配一个支持数组的非 HMI 数据服务器标签。当列表滚动时,可见状态的值将读入数组标签。第一个可见状态写入数组标签的第一个元素,第二个可见状态写入数组标签的第二个元素,依此类推。数组标签的长度必须与对象具有的可见状态数相同。
  • 必须为此分配使用支持数组的非 HMI 数据服务器标签。无法使用 HMI 标签。
  • 数组标签的语法取决于应用程序所使用的 OPC 数据服务器的类型。
Enter 键
可为该连接分配标签。此连接只接受值 0 和 1。它确定在使用 Enter 键握手时,记录的 Enter 键按下时长。
Enter 键握手
可为该连接分配标签或表达式。该连接使用在“计时”选项卡中指定的“握手”复位类型属性复位 Enter 连接。如果需要在数据源数值发生变化时复位 Enter 连接,则请使用该连接来实现 Enter 键握手。
如果分配表达式,则当表达式值符合握手复位类型选项的条件时,应用程序会计算表达式的值并复位 Enter 连接。
下表显示了
导向列表选择器
属性的
连接
选项卡中
列
下的选项。
选项
描述
名称
此列显示连接的名称。
值更新方向
此列显示一个箭头,表示连接与数据源之间数据的可能流动方向。
Right arrow symbol.png 标签或表达式更新数据源(写连接)
Left arrow symbol.png 数据源更新标签或表达式(读连接)
Double arrow 标签或表达式更新数据源,而数据源也更新标签或表达式(读写连接)
标签/表达式
键入与连接关联的标签名称或表达式。如果已选中标签或表达式,则会显示在此处。
标签按钮 (...)
单击此按钮可打开“标签浏览器”并选择标签,而不必在“标签/表达式”列键入标签名称。
表达式按钮 (...)
单击此按钮可打开“表达式”编辑器并创建表达式,而不必在“标签/表达式”列键入表达式。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal