为导向控件列表选择器设置状态

状态
选项卡可用于设置状态。设置一个状态的标题属性后,可以将状态属性复制和粘贴到另一状态或所有状态。
可为导向控件列表选择器设置 255 个状态。这相当于在列表中为操作员提供了多达 255 种选择。
要为导向控件列表选择器设置状态:
  1. 在画面中,双击选择器以打开其
    属性
    对话框。
  2. 单击
    状态
    选项卡。
  3. 在
    选择状态
    列表中,单击
    状态 0
    。
  4. 指定
    状态 0
    的以下属性:
    • 值
    • 标题(如果有)
    • 访问 - 状态由操作员、远程控制器或两者进行选择,或均不可进行选择。
  5. 对于每个其他状态,重复步骤 3 和步骤 4。
    小贴士:
    要添加或移除状态而不返回至“常规”选项卡,请单击
    插入状态
    或
    删除状态
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal