创建符号指示器

使用符号指示器可一目了然地显示过程或操作的状态。在创建符号指示器时,需指定其状态值。运行时,该对象会显示其值与数据源中的指示器控件值相匹配的状态。例如,可以创建一个带泵图片的符号指示器,并设置好状态,以便泵会通过改变颜色来显示状态:
  • 红色表示出现问题
  • 绿色表示一切正常
  • 黄色表示存在警告
  • 灰色表示泵未在使用中
要创建符号指示器:
  1. 在
    FactoryTalk View Studio
    的
    图形
    编辑器中,选择
    对象
    >
    指示器
    >
    符号
    ,或在工具箱中单击符号指示器图标。
  2. 拖动鼠标,在指示器的大致目标位置绘制一个大致大小的矩形。
  3. 在
    图像浏览器
    对话框中,为此对象分配一个图像,其大小会更改为图像的大小加上设置的边框(如果有)。
    小贴士:
    符号指示器仅支持单色图像。
  4. 双击符号指示器。
  5. 在
    符号属性
    对话框中,指定指示器的外观及其标签。
    小贴士:
    如果“指示器”连接的值与所有符号指示器的指定状态值都不匹配,则显示错误状态。
    可以为每个状态分配唯一的属性(如 color 或 blink),但分配给指示器的单色图形图像适用于所有状态。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal