“符号指示器属性”-“状态”选项卡

下表显示了
选择状态
下的选项。
选项
描述
选择状态
单击要为其设置属性的状态。此外还有错误状态,标记为“错误”。
下表显示了
常规
下的选项。
选项
描述
值
键入用于每个状态的整数值。不能向错误状态分配值(如果对象具有一个错误状态)。
背景色
此字段显示状态的当前背景色。单击可选择其他颜色。
下表显示了
图像
下的选项。
选项
描述
图像颜色
对于单色图像,此字段会显示当前图像的前景色。单击可选择其他颜色。
图像背景色
对于单色图像,此字段会显示当前图像的背景色。单击可选择其他颜色。如果图像背景样式为透明,则不使用图像背景色。
图像闪烁
对于单色图像,如果需要图像在运行时闪烁,请选中此复选框。图像会在每秒闪烁两次。
图像背景样式
单击向下箭头,然后单击“纯色”或“透明”,以指定图像的背景样式。对于不属于带 Alpha 通道 PNG 的彩色图像,如果图像背景样式设为透明,则图像的所有黑色部分将是透明的。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal