示例:使用符号指示器

在本示例中,符号指示器会监控“指示器”控件来显示鼓风机的操作模式。鼓风机可以手动或自动运行,也可以关闭。
示例
  1. 创建一个具有三种状态的符号指示器。
  2. 将状态 0、状态 1 和状态 2 的颜色分别设置为“红色”、“黄色”和“绿色”。
    应用程序会读取分配给“指示器”控件的标签,并在值发生变化时更新指示器状态。此状态更改允许显示当前操作模式。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal