为符号指示器设置连接

连接
选项卡可用于为符号指示器设置连接。
要设置符号指示器的连接
  1. 在画面中,双击对象以打开
    符号属性
    对话框。
  2. 单击
    连接
    选项卡。
  3. 将标签或表达式分配到指示器连接。
    指示器控件为读控件。可为该控件分配标签或表达式。如果分配标签,则应用程序会读取数据源处的标签值,将此值分配给控件,以及更新画面中的列表指示器对象以反映对应于值或最低有效位值的状态,具体取决于触发器类型。
    如果分配表达式,则应用程序会计算表达式的值,并更新对象的画面以反映对应的状态或最低有效位值(由触发器类型决定)。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal