设置符号指示器的外观

常规
选项卡可用于设置符号指示器的外观。设置了“常规”选项卡中的选项后,单击
状态
选项卡可指定指示器在运行时每个状态下的外观。
要为符号指示器设置常规选项:
  1. 在画面中,双击对象以打开
    符号属性
    对话框。
  2. 请单击
    常规
    选项卡。
  3. 指定以下属性:
    • 常规外观
    • 符号设置
      小贴士:
      必须先将图像导入工程,之后才能为指示器选择图像。
      如果图像不是单色位图,或已从工程中删除位图,则指示器上会显示 X。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal