符号指示器在运行时的工作方式

符号指示器将通过改变图像的颜色来反映不同状态,以显示过程或操作的当前状态。
如果触发器类型设置为“值”(“常规”选项卡),当前状态是值与分配给指示器连接的标签的数据源值匹配的状态。如果触发器类型设置为 LSB,则当前状态是值与数据源的指示器连接上设置为高位的最低有效位的值匹配的状态。
小贴士:
如果指示器连接的值(或最低有效位值)与列表指示器的任何指定状态值都不匹配,则不会突出显示任何状态。
在运行时打开画面时,应用程序会读取指示器连接的值,并基于该值更新画面。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal