“符号属性”-“常规”选项卡

下表显示了
常规
选项卡中
外观
下的选项。
表标题
表标题
边框样式
选择边框样式。如果对象形状是圆形或椭圆,则可用边框样式为“无”和“线条”。
边框宽度
键入对象边框宽度的像素数。
形状
选择对象的形状。如果对象形状是圆形或椭圆形,则应用会将大小和位置等属性通过调节应用到对象的边界框。
下表显示了
常规
选项卡中
符号设置
下的选项。
表标题
表标题
状态数
选择对象的状态数。
触发器类型
选择根据“指示器”连接值触发状态的值。
如果要使对象根据在“指示器”连接中设为高位的最低有效位触发状态,则选择 LSB。
图像
为对象或状态选择图形图像的文件名。图像显示在对象的表面,以通知操作员对象的含义或当前的状态。必须先将图像导入工程,之后才能将图像放在对象上。
必须对此对象使用单色图像。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal