“增减型按钮属性”-“连接”选项卡

下表显示了
增减型按钮属性
的
连接
选项卡中的选项。
选项
描述
值
将标签分配到值连接。当标签值更改时,增减型按钮的操作就会发生。
限制
将此连接与
使用变量上/下限
复选框(位于
常规
选项卡上)搭配使用可创建变量增减的上限或下限。将标签、标签参数(如 #1)、表达式或常量分配给将为限制提供变量值的“限制”连接。在“常规”选项卡中,必须选择“使用变量上/下限”复选框。
增减
将此连接与
使用变量增减
复选框(位于
常规
选项卡上)搭配使用可创建变量增减值。将标签、标签参数(如 #1)、表达式或常量分配给将为增减提供变量值的“增减”连接。在“常规”选项卡中,必须选中
使用变量增减
复选框。
下表显示了
连接
选项卡中的其他选项。
选项
描述
名称
此列显示连接的名称。
值更新方向
此列显示一个箭头,表示连接与数据源之间数据的可能流动方向。
Right arrow symbol.png 标签或表达式更新数据源(写连接)
Left arrow symbol.png 数据源更新标签或表达式(读连接)
Double arrow 标签或表达式更新数据源,而数据源也更新标签或表达式(读写连接)
标签/表达式
键入与连接关联的标签名称或表达式。如果已选中标签或表达式,则会显示在此处。
标签按钮 (...)
单击此按钮可打开“标签浏览器”并选择标签,而不必在“标签/表达式”列键入标签名称。
表达式按钮 (...)
单击此按钮可打开“表达式”编辑器并创建表达式,而不必在“标签/表达式”列键入表达式。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal