增减型按钮在运行时的工作方式

当操作员按下增减型按钮时,应用程序会读取值连接的值,存储该值的一个本地副本,在本地值中增加或减去增减量,并将结果写入数据源的值标签。
增减型按钮在运行过程中的行为还取决于是否设置了自动重复。
打开和关闭图形画面
  • 在运行时打开画面时,应用程序将读取值连接的值。
  • 如果在运行时关闭画面,且按钮处于自动重复模式,则按钮将释放,且释放时的按钮值会写入值标签。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal