为增减型按钮设置自动重复

如果设置自动重复,当操作员按住按钮不放时,软件会记录重复的按钮按下操作,直到操作员释放按钮。对于每个按钮按下操作,应用程序会向数据源发送一个新值。
如果增减型按钮处于自动重复模式,则应用程序会增减之前发送到值连接的值,而非从数据源读取值并增减当前值。这意味着当按钮处于自动重复模式时,不会识别对值连接的外部更改。
要设置自动重复:
  1. 在图形编辑器的显示画面中,双击对象打开
    属性
    对话框。
  2. 单击
    计时
    选项卡。
  3. 指定按钮要使用的自动重复设置。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal