增减型按钮运行时错误的原因

在运行时,应用程序会在诊断记录中记录有关增减型按钮的无效值和未分配控件的错误。
无效值
  • 如果按钮值对于分配给值连接的标签数据类型而言过大,或如果该值不在所分配标签的最小值和最大值范围内,则应用程序不会将该值写入值标签,并且应用程序将记录一条错误。
    例如,如果数据源是 PLC-5,值为 2,147,483,647,分配的标签是使用地址 N7:0 的整型标签,则值对于标签的数据类型来说过大。
    开关量标签与布尔标签效果相同,因为任何非零值都被当成 1。
  • 如果按钮值超出了值限制(在增减型按钮的“常规”选项卡中指定),则新值不会写入值标签,且应用程序会记录错误。
未分配连接
  • 如果未分配值连接,则当操作员按下按钮时,应用程序会记录一条错误。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal