示例:使用增减型按钮

此示例说明如何结合使用两个增减型按钮来创建一个升高或降低值的控件。
  1. 创建两个增减型按钮
  2. 按如下配置其中一个按钮:
    • 标题:Raise
    • 增减类型:递增
    • 增减幅值:1
    • 限制:100
    • 自动重复率:5
  3. 按如下配置第二个按钮:
    • 标题:Lower
    • 增减类型:递减
    • 增减幅值:1
    • 限制:0
    • 自动重复率:5
  4. 将相同的标签分配给每个按钮的值连接。
  5. 创建数字显示对象,以查看分配给增减型按钮值连接的标签。
当操作员按下“增大”按钮时,分配给值连接的标签就增加 1。如果操作员按住按钮,则值会以每秒五次的速度递增。如果操作员按下“减小”按钮,则值会减小。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal