“增减型按钮属性”-“常规”选项卡

下表显示了
常规
选项卡中
外观
下的选项。
选项
描述
边框样式
选择边框样式。默认样式是“线条”。
如果对象形状是圆角矩形、圆形或椭圆,可用边框样式为“无”和“线条”。
边框宽度
键入对象边框宽度的像素数。
背景样式
选择对象背景是纯色、渐变还是透明。如果选择“透明”,则对象背景不会被填充,后面的对象会显示出来。如果选择“渐变”,则对象的背景会以线性渐变色进行填充。
图案样式
为对象选择图案。该图案会显示在对象的表面,并且不会覆盖对象的边框、标题或图像(如果为对象定义了这些元素)。如果对象的背景样式为透明或渐变,则图案不可见。
形状
选择对象的形状。如果对象形状是圆角矩形、圆形或椭圆,则应用程序会通过相对于对象的边界框进行测量比较来应用大小和位置等属性。
提示
:按住
Ctrl
的同时拖动形状的角以形成正方形按钮。
角半径
仅当形状为圆角矩形时可用。指定希望角有多圆。
边框使用背景色
选中此复选框可对按钮的边框使用对象的背景色。如果未选中此框,则可以为边框分配单独的颜色,而不是使用对象的背景色。
背景色
此字段显示对象的当前背景色。单击可选择其他颜色。如果背景样式为透明,则应用程序将不使用该背景色。
边框颜色
此字段显示对象或状态的边框颜色。单击可选择其他颜色。如果未选中“边框使用背景色”,则此颜色在运行时显示。
图案颜色
此字段显示对象或状态的当前图案颜色。单击可选择其他颜色。
突出显示颜色
此字段显示当前的突出显示颜色。单击可选择其他颜色。
当操作员在运行时按下按钮时,该按钮的边框(如果存在)将变为突出显示的颜色。
闪烁
如果希望对象的背景在运行时闪烁,请选中此框。闪烁速率是每秒两次。如果选择图案样式,则样式也会闪烁。
下表显示了
常规
选项卡中
按钮设置
下的选项。
选项
描述
使用变量上/下限
如果要使用“连接”选项卡上的“限制”连接为增减型按钮设置上限或下限,请选中该复选框。单击
递增
以使用“限制”连接设置该按钮的上限。单击
递减
以使用“限制”连接设置该按钮的下限。选中该复选框后,该选项卡上的
上/下限
字段不可用。
使用变量增减
如果要使用“连接”选项卡上的“增减”连接为增减型按钮设置增减值,请选中该复选框。选中该复选框后,该选项卡上的
增减值
字段不可用。
递增
要创建一个用于增加值连接值的增减型按钮,请选择此按钮。
递减
要创建一个用于减小值连接值的增减型按钮,请选择此按钮。
上/下限
对于递增型按钮,键入按钮的上限,即,超出此值时按钮值不再增加。对于递减型按钮,键入按钮的下限,即,低于此值时按钮值不再减小。这会设置按钮的 LimitValue 属性。
选中该选项卡中的
使用变量上/下限
复选框时,该字段不可用。
增减幅值
键入值的更改量。键入正数。对于递减型按钮,数值会减小该值。对于递增型按钮,数值会递增该值。
选中该选项卡中的
使用变量增减
复选框时,该字段不可用。
提示:
如果增减幅值是浮点数,并且值连接是整数标签,则应用程序会在将值写入标签前将值四舍五入。
下表显示了
常规
选项卡中
触按边界
下的选项。
选项
描述
触按边界
可在按钮的边界内指定一个触按无效边界。如果操作员按下触按无效边界,则不会记录按钮按下操作。
水平边界
键入水平触按边界的像素数。水平边界为按钮的左右边缘。
垂直边界
键入垂直触按边界的像素数。垂直边界沿按钮的上下边缘。
下表显示了
常规
选项卡中
其他
下的选项。
选项
描述
声音
要使内部蜂鸣器在按下按钮时发声,选中此复选框。如果运行应用程序的计算机不具有内部蜂鸣器,则按下按钮时不会触发蜂鸣声。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal