为控件列表选择器设置握手

当操作员按下 Enter 键时,应用程序会将一个值写入数据源。使用 Enter 键握手可在特定时段内为数据源保存值,以确保会在操作员向值控件发送新值前读取该值。
要为控件列表选择器的按钮设置握手:
  1. 在画面中,双击选择器以打开其
    属性
    对话框。
  2. 单击
    计时
    选项卡。
  3. 指定 Enter 键要使用的握手设置。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal