“控件列表选择器属性”-“连接”选项卡

下表显示了
控件列表选择器属性
对话框中的选项。
选项
描述
值
可为该连接分配标签。值连接会触发控件列表选择器的操作。
Enter
可为该连接分配标签。Enter 连接允许控制器在对值标签执行写入操作后确认所做的选择。Enter 标签是为“计时”选项卡中指定的时间长度设置的。
Enter 键握手
可为该连接分配标签或表达式。“Enter 键握手”连接会使用“计时”选项卡中指定的“握手”复位类型来复位 Enter 标签。
下表显示了
连接
选项卡中的选项。
选项
描述
名称
此列显示连接的名称。
值更新方向
此列显示一个箭头,表示连接与数据源之间数据的可能流动方向。
Right arrow symbol.png 标签或表达式更新数据源(写连接)
Left arrow symbol.png 数据源更新标签或表达式(读连接)
Double arrow 标签或表达式更新数据源,而数据源也更新标签或表达式(读写连接)
标签/表达式
键入与连接关联的标签名称或表达式。如果已选中标签或表达式,则会显示在此处。
标签按钮 (...)
单击此按钮可打开“标签浏览器”并选择标签,而不必在“标签/表达式”列键入标签名称。
表达式按钮 (...)
单击此按钮可打开“表达式”编辑器并创建表达式,而不必在“标签/表达式”列键入表达式。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal