“控件列表选择器属性”-“常规”选项卡

下表显示了
常规
选项卡中
外观
下的选项。
选项
描述
边框样式
选择对象的边框样式。
边框宽度
键入选择器列表边框宽度的像素数。
背景样式
选择对象背景色是纯色还是渐变。如果选择“渐变”,则对象的背景会以线性渐变色进行填充。
图案样式
为对象选择图案。该图案会显示在对象的表面,并且不会覆盖对象的边框或标题(如果为对象定义了这些元素)。如果对象的背景样式为渐变,则图案不可见。
边框使用背景色
选中此复选框可对按钮的边框使用对象的背景色。如果未选中此框,则可以为边框分配单独的颜色,而不是使用对象的背景色。
背景色
此字段显示对象或状态的当前背景色。单击可选择其他颜色。如果背景样式为渐变,则单击可启动渐变填充对话框以配置渐变填充。
边框颜色
此字段显示对象或状态的边框颜色。单击可选择其他颜色。如果未选中“边框使用背景色”,则此颜色在运行时显示。
图案颜色
此字段显示对象或状态的当前图案颜色。单击可选择其他颜色。
选择背景色
此字段显示突出显示条的颜色。单击可选择其他颜色。突出显示条指示运行时的当前状态或选定的报警/消息。
选择前景色
此字段显示突出显示状态、报警或消息上标题的颜色。单击可选择其他颜色。
闪烁
如果希望对象的背景在运行时闪烁,请选中此复选框。闪烁速率是每秒两次。运行时,所选状态并不闪烁,仅对象的背景闪烁。
如果选择图案样式,则样式也会闪烁。
下表显示了
常规
选项卡中
文本
下的选项。
选项
描述
字体
选择用于标题的字体。
大小
选择用于标题的字体大小。
粗体 (B)、斜体 (I)、下划线 (U)
如有必要,单击一个或多个字母以指定标题的字体样式。
标题截断
当截断标题后,应用程序会在标题的右侧添加一个星号 (*) 以表示缺少文本。
字
如果标题过长,需要标题在新字的开始处截断,请单击“字”。
字符
如果希望在达到标题最大长度的位置截断,而不考虑位置是否在一个字的中间,请选择“字符”。
最大标题长度取决于选择器的宽度和字体大小。
下表显示了
常规
选项卡中
状态数
下的选项。
选项
描述
状态数
选择对象的状态数。
下表显示了
常规
选项卡中
其他
下的选项。
选项
描述
按下 Enter 时写入
选中此复选框,可在控件列表选择器是画面上的所选对象,且操作员按下 Enter 键按钮或者键盘或小键盘上的 Enter 键时,写入数据源。
如果不选中此框,则应用程序会在选择新状态时将状态值写入数据源。
键导航
要允许用户使用键盘浏览对象和赋予对象输入焦点,请选中此框。
回绕
选中此复选框可允许列表在向下滚动时从列表末尾绕回顶部,而在向上滚动时从顶部绕到底部。
Tab 键索引
键入一个数字,以指定对象在画面中的 Tab 键顺序。在运行时,索引编号将决定使用 Tab 键选择对象的顺序。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal