“控件列表选择器属性”-“状态”选项卡

下表显示了
控件列表选择器
属性
对话框中的选项。
选项
描述
选择状态
单击要为其设置属性的状态。
值
键入用于每个状态的整数值。不能向错误状态分配值(如果对象具有一个错误状态)。
下表显示了
控件列表选择器属性
对话框中
常规
下的选项。
选项
描述
标题
为对象或状态键入文本。文本显示在对象的表面,以通知操作员对象的含义或当前的状态。如果在标题中添加了嵌入式变量,则嵌入式变量语法会显示在“标题”框中,而变量的文本将显示在对象的表面。
插入变量
将嵌入式变量添加到标题。单击“插入变量”,然后选择要插入标题的变量类型。在对话框中,指定变量的详细信息。设置了嵌入式变量后,“标题”框中会显示相应的语法。
标题颜色
此字段显示标题的当前文本颜色。单击可选择其他颜色。
标题背景色
此框显示标题的当前背景色。单击可选择其他颜色。如果标题背景样式为透明,则应用程序不会使用这个标题背景色。
标题闪烁
如果要求标题在运行时闪烁,请选中此复选框。标题会每秒闪烁两次。
标题背景样式
单击向下箭头,然后单击“纯色”或“透明”,以指定标题的背景样式。如果选择 Transparent,则不会填充标题背景,对象的背景会显示出来。
对齐
单击按钮以指定标题在对象上的位置。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal