配置控件列表选择器的常规属性

设置了
常规
选项卡中的选项后,单击
状态
选项卡可指定选择器在运行时在每个状态下的外观。
要设置控件列表选择器的常规属性:
  1. 在
    控件列表选择器属性
    对话框的
    常规
    选项卡中,可根据需要指定以下属性:
    • 选择器列表的常规外观
    • 状态数
    • 所选状态值将在何时被写出。
    • 用户是否可以导航到列表选择器,并使用键盘为其分配输入焦点
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal