“控件列表选择器属性”-“计时”选项卡

下表显示了
控件列表选择器属性
对话框的
计时
选项卡中的选项。
选项
描述
Enter 键控制延迟
选择操作员按下 Enter 按钮与应用程序将 Enter 控件设置为 1 这两者之间的延迟时长。在“连接”选项卡中分配 Enter 控件。
Enter 键保持时间
选择将 Enter 控件设置为 1 的时间。仅当 Enter 控件已分配,且 Enter 键握手控件未分配时(在“连接”选项卡中),才能应用此时间设置。
Enter 键握手时间
选择将 Enter 控件设置为 1 的最长时间。仅当“Enter”和“Enter 键握手”控件均已分配时(在“连接”选项卡中),才能应用此时间设置。
握手复位类型
选择“Enter 键握手”标签将 Enter 标签复位为 0 的方式:
  • 非零值
    在 Enter 键握手标签为非零值时复位 Enter 标签。
  • 零到非零转换
    在 Enter 键握手标签从 0 转换为非零值时复位 Enter 标签。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal