创建按钮

Button
按钮是一个通用按钮,可以将其设为按下、再按下、释放操作或所有这三种操作,以便执行 FactoryTalk View SE 命令。此外,也可以将其设为从 1 至 0(零)或从 0 至 1 的标签。
小贴士:
按钮支持可见性、颜色、水平和垂直滑块、水平和垂直位置、宽度和高度动画。
要创建按钮对象:
  1. 在
    FactoryTalk View Studio
    的
    图形
    编辑器中,选择
    对象
    >
    按钮
    >
    按钮
    。
  2. 拖动鼠标,在按钮的大致目标位置绘制一个大致大小的矩形。
  3. 在
    按钮属性
    对话框中,指定按钮样式、运行时行为和按钮启动的操作,以及释放外观和按下外观。
  4. 完成按钮设置后,单击
    确定
    保存设置。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal