设置按钮的操作

在“属性”对话框的“操作”选项卡中,指定用户在运行时按下、按住或释放按钮时按钮的行为。
要在标签上设置“按钮”的操作:
  1. 在
    按钮属性
    对话框
    操作
    选项卡中的
    操作
    字段旁边,单击向下箭头以滚动操作列表并从中选择一个操作。
  2. 选择除“运行命令”以外的任何操作。
    标签
    字段和浏览按钮
    (...)
    将随即显示。
  3. 在
    标签
    字段中键入标签名称,或单击浏览按钮
    (...)
    找到并选择一个名称。选项如下所示。
要设置命令以执行“按钮”的按下、重复或释放操作:
  1. 在操作列表中,选择
    运行命令
    。
  2. 在
    按下
    、
    重复
    或
    释放
    操作字段中,键入操作将要启动的 FactoryTalk View SE 命令,或单击浏览按钮
    (...)
    以打开
    命令
    向导并构建命令字符串。
    小贴士:
    您可以为三个
    运行命令
    操作中的每个操作指定一个或多个命令。
    请勿使用键盘(即按下并按住 Enter 键)启动按钮的“重复”操作。Windows 会将其解析为一系列的按下操作,因此不会执行所定义的“重复”操作。Enter 键将用于“按下”和“释放”。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal