设置按钮的一般特点

在“属性”对话框的“常规”选项卡中,指定按钮的一般特性,包括样式、索引编号以及按下按钮时是否捕获光标。
小贴士:
要更改按钮形状,请选中该按钮,选择
对象
菜单下的多边形,然后移动顶点使其成为所需多边形形状。
要设置按钮的一般特点:
  • 在
    按钮属性
    对话框的
    常规
    选项卡中,填写字段以描述按钮样式和常规运行时行为。
    小贴士:
    突出显示和阴影斜面的颜色将使用当前的系统设置。
    可以在
    释放外观
    和
    按下外观
    选项卡中更改按钮表面和文本的颜色,或通过选择按钮然后单击
    背景颜色
    工具栏中的颜色更改表面颜色,或单击
    前景颜色
    工具栏中的颜色更改文本颜色。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal