按钮属性 -“操作”选项卡

下表显示了
操作
选项卡中的选项。
选项
描述
操作
单击向下箭头滚动操作列表并选择其中一个操作。您所选择的操作可确定在选项卡中可用的字段类型。
  • 设置标签为 1
    单击按钮时,将指定标签设置为 1。(鼠标按下 = 无操作;鼠标释放 = 将 <标签> 设置为 1)
  • 设置标签为 0
    单击按钮时,将指定标签设置为 0。(鼠标按下 = 无操作;鼠标释放 = 将 <标签> 设置为 0)
  • 切换标签值
    根据按钮的当前值,将按钮设为 0 或 1。如果标签的值为 0,则单击按钮时会将标签设为 1。如果标签值为非零值,则单击按钮时会将标签设为 0。
  • 将标签设置为按下为 1,释放为 0。
    按下按钮时(按住鼠标按键)将指定标签设为 1,然后松开按钮时(松开鼠标按键)将其设为 0。
  • 将标签设置为按下为 0,释放时为 1
    按下按钮时(按住鼠标按键)将指定标签设为 0,然后松开按钮时(松开鼠标按键)将其设为 1。
  • 运行命令
    运行指定为“按下”、“重复”和/或“释放”操作的 FactoryTalk View 命令。无需为每个类型都指定一个操作。
标签
此选项将在选择了除“运行”命令以外的任何“操作”选项时显示。指定将成为操作接受者的标签的路径和名称。
备注
当“操作”选项为
切换标签值
时,将显示此项。输入自定义消息,运行时如果更改标签值,该消息将会显示在
诊断列表
中。这有助于在大量诊断消息中监控和识别更改标签值的操作。
在设计时,可以为备注配置多种语言。但是,仅以默认语言记录备注消息。例如,应用程序配置了三种语言,备注消息也配置了这三种语言。如果应用程序的默认语言为英语且当前语言为中文,则备注消息以默认语言英语进行记录。
以下占位符可用:
  • /C
    用作当前值的占位符。
  • /N
    用作新值的占位符。
例如,表示更改水泵电机控制电路的自动/手动模式的消息可能是
已将水泵电机控制电路从 /C 更改为 /N
。
如果要切换通过
插入标签
选项添加的扩展标签属性的语言,请在插入的标签之前无空格使用
/L
。
提示
:分号 (;) 是
FactoryTalk View SE
的保留字符。如果要在备注消息中使用分号,必须用双引号将其括起来。
按下操作
当将
运行命令
选作按钮的操作时,此字段及其后的字段可用。当鼠标光标位于按钮上方且按下鼠标按键时,请键入要执行的 FactoryTalk View 命令,或单击浏览按钮以打开“命令”向导并使用该向导来构建命令字符串。
重复操作
当鼠标光标位于按钮上方且按下鼠标按键时,请键入要执行的 FactoryTalk View 命令,或单击浏览按钮以打开“命令”向导并使用该向导来构建命令字符串。只要按住鼠标按键,操作便会按照由“重复率”所指定的速率重复。
重复率(秒)
键入执行重复操作时的速率(单位为秒)。
释放操作
当鼠标光标位于按钮上方且释放鼠标按键时,请键入要执行的 FactoryTalk View 命令,或单击浏览按钮 (...) 以打开“命令”向导并请使用该向导来构建命令字符串。如果未指定按下或重复操作,则单击按钮时(按下和释放鼠标按键)将发生释放操作。
确认和电子签名设置
选择一个选项以配置执行操作之前的确认类型。
  • 无需确认
  • 需要确认
  • 需要电子签名
  • 使用变量
    ,使用标签或参数来确定确认类型。
    设置在进行以下操作时可用:
    • 设置标签为 1
    • 设置标签为 0
    • 运行命令
      然后指定释放操作。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal