“按钮属性”-“按下外观”选项卡

下表显示了
按下外观
选项卡中
常规
下的选项。
选项
描述
背景样式
选择对象背景是纯色、渐变还是透明。如果选择“透明”,则对象背景不会被填充,后面的对象会显示出来。如果选择“渐变”,则对象的背景会以线性渐变色进行填充。
图案样式
单击向下箭头滚动图案样式的列表,并选择一种将在按钮表面显示的图案样式。该图案不会覆盖按钮的边框、标题或图像。如果背景样式为透明,则图案不可见。
前景色
显示默认或当前的前景色。单击可选择其他颜色。前景色用于文本和线条。
背景色
显示按钮背景的默认或当前颜色。单击可选择其他颜色。如果背景样式为透明,则不使用颜色。
图案颜色
显示按钮图案的默认或当前颜色。单击可选择其他颜色。
下表显示了
按下外观
选项卡中
标题
下的选项。
选项
描述
标题
键入要在按钮表面显示的文本。标题会显示在按钮的中心。如果标题比按钮宽度长,则标题两边会被截断。如果在标题中添加了嵌入式变量,则嵌入式变量语法会显示在“标题”字段中,而变量的文本将显示在对象的表面。
插入变量
将嵌入式变量添加到标题。单击“插入变量”,然后选择要插入标题的变量类型。在“变量”对话框中指定详细信息。设置了嵌入式变量后,“标题”字段中会显示相应的语法。
字体
选择标题的字体,或单击浏览按钮
(...)
打开标准字体对话框,可从中选择字体并指定其外观(字体颜色除外)。
大小
从列表中选择字体大小。
粗体 (B)、斜体 (I)、下划线 (U)
如有必要,单击一个或多个字母以指定标题的字体样式。
下表显示了
按下外观
选项卡中
图像设置
下的选项。
选项
描述
图像设置
可以为按钮表面选择图案和颜色。还可以导入要在按钮表面显示的位图或图标。
无图像
如果不想在按钮上显示任何位图、JPEG、PNG、SVG 或图标,请选择此选项。
使用图像引用
选择此选项可使用来自当前 HMI 工程的图像。这样便能引用此 HMI 工程画面中的任何按钮的图像。如果修改图像,引用此图像的所有按钮的外观也会改变。
图像
键入图像文件的名称或单击浏览按钮
(...)
以使用图像浏览器选择要引用的图像。如果将图像添加到图像浏览器,该图像也会被添加到浏览器中的“图像”文件夹。
导入文件
选择此选项,然后单击
导入
按钮查找并选择要在按钮上显示的位图或图标。导入的图形置于按钮的中心,并与其一起保存。标题显示在导入图形的顶部。这不会将图像添加到“浏览器”的“图像”文件夹中。
缩放图像
选中此复选框,可缩放图像,使其适合按钮的尺寸。这适用于引用和导入的图像。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal