“按钮属性”-“常规”选项卡

下表显示了“属性”对话框
常规
选项卡中
样式
下的选项。
选项
描述
边框样式
选择边框样式。默认样式是“线条”。
  • 如果选择了“线条”,则可以指定边框宽度、边框颜色和角半径。
  • 如果选择了“斜面”,则可以指定边框宽度。
如果旋转按钮,则按钮将自动更改为斜面样式。
预览
使用选定边框样式查看按钮外观。
边框宽度
仅当选择“线条”或“斜面”时可用。键入对象边框宽度的像素数。
边框颜色
仅当选择“线条”时可用。配置对象边框的颜色。
角半径
仅当选择“线条”时可用。指定希望角有多圆。
提示
:按住
Ctrl
的同时拖动形状的角以形成正方形按钮。
当角半径大于或等于正方形的长度时,便形成一个圆形按钮。
下表显示了
常规
选项卡中
其他
下的选项。
选项
描述
捕获光标
选中此复选框可指定运行时在按下按钮时捕获光标。捕获光标时,在松开鼠标按键之前不能将其从按钮上移开。可在需要确保执行按钮释放操作的情况下使用此设置。
如果按钮将用于打开或关闭画面,则请勿使用此选项;否则在按下按钮时,鼠标光标将锁定。
如果清空此复选框,则按钮将与标准的 Windows 按钮一样可以取消释放操作。为实现此目的,在按下按钮后,可以按住鼠标按键并在释放鼠标按键之前将光标拖离按钮,这样就不会执行释放操作。
当对象具有焦点时突出显示
选中此复选框可指定运行时在按钮具有输入焦点时将突出显示按钮。如果选中此项,必须确保清空
当对象具有焦点时禁用突出显示
选项的复选框(在“画面设置”>“行为”选项卡中),这样输入焦点的突出显示才可见。
Tab 键索引
键入一个数字以指定 Tab 键选择按钮的顺序。如果将此选项留空,则“图形”编辑器会为画面分配下一个可用的索引编号。如果指定一个数字,将调整现有索引编号以适应该数字。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal