“按钮属性”-“已禁用外观”选项卡

下表显示了选项卡中的选项。
选项
描述
显示已禁用状态
如果要将为“已禁用外观”指定的设置用于按钮禁用时的外观,请选中此复选框。
表达式
输入将在运行时评估为
True
(任何非零值)或
False
(零)的标签名称或表达式。
表达式是可以返回值的数学或逻辑等式。它可包含标签名称、常量、数学、关系、逻辑和/或位运算符以及函数。标签名称本身可用作表达式。
表达式为 True 时的按钮状态
当表达式返回
True
时,选择对象的一种状态。
已禁用图像设置
配置处于已禁用状态时按钮表面将显示的图像。
使用自动灰度
选择此选项可对按钮使用“释放外观”的灰化图像。
提示:
在运行时,使用特定算法灰化“释放外观”的图像。添加大量图像或大尺寸图像可能会影响性能。
使用图像引用
选择此选项可使用来自当前 HMI 工程的图像。这样便能引用此 HMI 工程画面中的任何按钮的图像。如果修改图像,引用此图像的所有按钮的外观也会改变。
导入文件
选择此选项,然后单击
导入
按钮查找并选择要在按钮上显示的位图或图标。导入的图形置于按钮的中心,并与其一起保存。标题显示在导入图形的顶部。这不会将图像添加到“浏览器”的“图像”文件夹中。
缩放图像
选中此复选框,可缩放图像,使其适合按钮的尺寸。这适用于引用和导入的图像。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal