ActiveX 对象

ActiveX 对象是指由第三方供应商创建的软件组件,旨在提供 FactoryTalk View 可通过对象的属性、事件和方法访问的功能。在 FactoryTalk View 画面中嵌入 ActiveX 对象,然后为对象的事件分配属性或指定处理程序时,对象可与 FactoryTalk View 交互。信息在 ActiveX 对象和 FactoryTalk View 之间通过标签进行传输。
重要提示:
ActiveX 对象的运行时行为取决于供应商的实现。运行应用程序之前,彻底测试各个对象,确保其行为符合预期。
例如,如果要使用的 ActiveX 对象是带有指针的测量盘,则可以更改用于确定指针位置的测量盘属性。将测量盘放置在图形画面上之后,为该属性分配 HMI 标签。运行时,标签值发生改变时,测量盘上的指针位置也随之改变。
  • 要在 FactoryTalk View 和 ActiveX 对象之间传递信息,信息必须是 HMI 标签使用的其中一种格式,即模拟量、开关量或字符串格式。
  • 要定义 ActiveX 对象的属性、事件或方法,在“对象”菜单中选择“ActiveX 控件”,或在“编辑”菜单中选择“属性”、“方法”或“ActiveX 事件”。
  • 要命名 ActiveX 对象,使用对象上下文菜单上的“属性面板”选项,键入对象名称,或接受默认名称。使用 Invoke 命令调用方法时,需要指定实施此方法的对象的名称。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal