ActiveX 对象的属性集

ActiveX 对象拥有三组属性:
  • 属性
    - 即对象的特性和值,如 Value、Enabled 和 Caption。
  • 方法
    - 在 ActiveX 对象中实施的功能,允许通过外部操作更改对象的外观、行为或属性。响应其他对象的事件时可能会调用方法,这会触发其他事件。在 FactoryTalk View 中,可以将 Invoke 命令用作调用方法的外部事件。
  • 事件
    - 由 ActiveX 对象触发的操作,用于响应对象的外部操作,例如鼠标单击。可以使用事件更改标签值或运行 FactoryTalk View 命令或宏。事件发生时,命令或宏将运行。还可以通过将事件参数分配给标签,从事件接收参数值。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal